This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:SBL 构建过程

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450791/tda4al-q1-sbl-build-procedure

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

Linux_SDK 版本: ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-09_02_00_05

RTOS_SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05

您能否分享该过程或任何链接来说明 SBL (次级引导加载程序)构建过程。

此致、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    您可以参阅有关构建 SBL 和各种组件以生成默认 appimage 或自定义 appimage 的帮助链接。

    此外、此链接可能有助于提供有关 SBL 的更多一般背景信息。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致、

    Tarun