工具与软件:
您好!
我目前使用 AM6442作为 EP 模式、使用 Windows 作为 RC。 并在 MCU SDK 中成功运行 PCIe EP 枚举测试案例、如下所示。
但是、在 DMA 测试中、我们发现 Bar0与 DMA 存储器之间的数据复制速度极低(与两个本地存储器之间的复制速度相比)。
我们的 DMA 存储器映 射到 RC DMA 存储器以通过 PCIe 出站映射进行访问、并且文档提到出边界地址必须在指定区域中。
我不确定影响此速度的因素、我想知道有没有方法 可以优化将数据从 DMA 映射地址存储器复制到本地存储器的性能。
此致、