This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:关于 DisplayPort 的 TDA4VE-Q1、J721S2

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449400/processor-sdk-j721s2-tda4ve-q1-j721s2-about-displayport

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

尊敬的 TI:

默认 RTOS 驱动程序   SDK 中的 DisplayPort HDCP 设置是多少?  启用 HDCP 还是未启用???

我们使用了 RTOS 驱动程序 SDK8.4

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的专家将在假期至2024年12月12日,请预计响应会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    SDK 不支持 HDCP。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的答复。