This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:Yocto-build 不包含处理器 SDK RTOS J721S2补丁、如何从服务器下载?

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450408/tda4al-q1-yocto-build-not-included-processor-sdk-rtos-j721s2-patch-how-do-i-download-it-from-server

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我已经在 Gerrit 中设置了 Yocto-build 的代码库、代码库遵循 software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html 的文档网络

我想在 ti-vision-apps 平台 A72 j721s2上的 PSDK RTOS 中添加新的图像传感器、链接如下
software-dl.ti.com/.../developer_notes_image_sensor.html

但我发现 Yocto 编译中没有 Processor SDK RTOS 代码库、我发现关于将 PSDK RTOS 调至 Yocto 编译的文档非常简单、跟中的文档一样
software-dl.ti.com/.../Overview_PSDKLA_PSDKRA_Summary.html

这使我从 ti-vision-apps 中生成错误、因为我需要在 RTOS SDK 上包含一些文件、如下所示
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

我们可以用什么方法来合并 Yocto 构建上的 PSDK RTOS 代码库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我们无法将 PSDK RTOS 合并到 Yocto。

    要构建 RTOS SDK、您应通读此处提供的文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_00_00_05/exports/docs/index.html 

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    谢谢你的答复,那么它有什么办法来解决它?

    因为我们希望在 Gerrit 服务器上集成一个项目、并使用 wic 文件创建映像、以便使用任何已修改的代码来迭代每个版本。

    或者、如果我们需要在构建 Yocto 上添加新的传感器驱动程序、可以不使用 RTOS 补丁来编译传递吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能想到的最合理的解决方案是将您想要运行的 rproc 二进制文件放在一个 repo/配方中、然后将它们分别放入 Yocto 中。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的答复。

    那么、rproc 二进制文件在哪里?

    我如何在一个复方/配方中运行,并将它们分别放入 Yocto 中,你有一个教学顺序吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有这样做的示例、但您可以查看 ti-rtos-firmware.bb ti-linux-fw.inc meta-ti 中的和文件以获取一些指导。

    通过阅读 ti-linux-fw.inc、二进制文件看起来来自: Git://git.ti.com/processor-firmware/ti-linux-firmware.git

    配方 ti-rtos-firmware.bb() 将文件放置在 rootfs 中的正确位置。

    如果您需要有关配方/层创建的指导、Yocto 拥有自己的相关文档: https://docs.yoctoproject.org/5.0.5/dev-manual/layers.html 

    此致!
    Jared