This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在 AM5728上引导内核时执行引导循环

Guru**** 2482175 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452414/am5728-boot-loop-while-booting-kernel-on-am5728

器件型号:AM5728

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Working_2D00_bootup.loge2e.ti.com/.../Crash_5F00_bootup.logWe上的 AM5728处理器运行内核5.10 BSP、在启动过程中、当内核加载到时、它会崩溃 VDD_MPU:使0uV 进入850000-850000uV 、然后再次从 u-boot 重新启动。  

注意:并非所有 SOM 都会发生这种情况、但有一些受到这种情况的影响。  

我附加了相同的启动日志:1)一个成功启动2)另一个崩溃。  

通过比较这两条日志、我们注意到两者之间 VDD_MPU 所在的行不同。  

崩溃: VDD_MPU:使0uV 变成850000-850000uV

工作: vdd_mpu:由 regulator-dummy 供电

这是什么意思? 因为在两个 SOM 上刷写了相同的映像。

此致、
Sujan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujan、您好!

    您是否发现 TI 软件存在此问题?

    您能否 对您的电路板尝试使用8.2 SDK?  

    Phytec 的软件不在本论坛的权限范围内。

    Phytec 堆栈的支持应该来自 Phytec。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujan,

    另一件让我印象深刻的事情是,打印在最后两行是不同的。 您是否已经查看过 PALMAS 驱动器进行多路复用的 GPIO?

    -若苏厄