请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM67 工具与软件:
你(们)好
如果我们要基于 SDK 10.0或 SDK 9启用 MCAN、 2、我们是否应用任何补丁来启用?
我们遇到了启用 MCAN 故障。
此致
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zekun:
10.0 SDK 中添加了对 AM67/J722S 的 MCAN 支持、该 SDK 使用6.6内核 Linux。
如果您希望移植回9.2 SDK、可参考10.0 SDK 中使用的器件树和补丁:
否则、如果使用10.0 SDK 和预编译的 SD 卡映像、则应该已经启用了 MCAN。 因此、可以运行 CAN 实用程序工具来执行一些基本测试: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67a/10_00_00/exports/docs/linux/Foundational_Components /内核/ Kernel_Drivers / MCAN.html
此致、
Takuma