This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:TMS320VC33PGEA120 SRAM 电源

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452437/tms320vc33-tms320vc33pgea120-sram-power-supply

器件型号:TMS320VC33

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查  TMS320VC33PGEA120中 SRAM 的电源、是1.8V 还是3.3V 吗?

客户分析故障并需要此信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry

    我没有明确的详细信息来回答这个问题。   

    数据表具有:

    也就是说 DVDD 仅用于 I/O 引脚。  

    因此、有可能 SRAM 运行在1.8V、与内核逻辑一样。   

    -保罗