This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:edgeai-tiovx-apps-test 挂起

Guru**** 2482175 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441150/sk-am69-edgeai-tiovx-apps-test-hangs

器件型号:SK-AM69

工具与软件:

您好!

我尝试使用包括的 EdgeAI 组件构建自定义 Linux 映像来运行 TIOVX 应用。 创建 IPC 通道的远程内核存在问题、之前在相关主题中讨论过、但现在似乎可以:

root@am69-b55:/opt/edgeai-tiovx-apps/bin# dmesg | grep rpmsg
[    8.287923] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
[    8.291665] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.495336] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
[    8.514919] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
[    8.527418] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
[    8.541320] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
[    8.545300] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.618502] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
[    8.625787] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.690892] virtio_rpmsg_bus virtio4: rpmsg host is online
[    8.696156] virtio_rpmsg_bus virtio5: rpmsg host is online
[    8.697897] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.699898] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.810164] virtio_rpmsg_bus virtio6: rpmsg host is online
[    8.812145] virtio_rpmsg_bus virtio7: rpmsg host is online
[    8.814948] virtio_rpmsg_bus virtio8: rpmsg host is online
[    8.816430] virtio_rpmsg_bus virtio9: rpmsg host is online
[    8.816887] virtio_rpmsg_bus virtio6: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.818829] virtio_rpmsg_bus virtio7: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.819630] virtio_rpmsg_bus virtio10: rpmsg host is online
[    8.821419] virtio_rpmsg_bus virtio8: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.822608] virtio_rpmsg_bus virtio10: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.822813] virtio_rpmsg_bus virtio9: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
[    8.823040] virtio_rpmsg_bus virtio10: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823096] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823159] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823207] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823302] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823378] virtio_rpmsg_bus virtio6: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823495] virtio_rpmsg_bus virtio7: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823537] virtio_rpmsg_bus virtio8: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823560] virtio_rpmsg_bus virtio9: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.823999] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
[    8.825103] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    8.825221] virtio_rpmsg_bus virtio7: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    8.825321] virtio_rpmsg_bus virtio9: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    8.825511] virtio_rpmsg_bus virtio6: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    8.838825] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    8.914138] virtio_rpmsg_bus virtio10: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    9.182701] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    9.195030] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    9.268574] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[    9.382806] virtio_rpmsg_bus virtio8: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe

问题在于 edgeai-tiovx-apps-test 默认应用程序在 tiovx_modules_wait_graph 函数上挂起。 我添加了一些 printf 行以了解问题在哪里:

root@am69-b55:/opt/edgeai-tiovx-apps/bin# ./edgeai-tiovx-apps-test
APP: Init ... !!!
    38.035141 s: MEM: Init ... !!!
    38.035215 s: MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
    38.035344 s: MEM: Init ... Done !!!
    38.035357 s: IPC: Init ... !!!
    38.067007 s: IPC: Init ... Done !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    38.077319 s: GTC Frequency = 200 MHz
APP: Init ... Done !!!
    38.078990 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    38.079002 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    38.079009 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    38.080877 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:134] Added target MPU-0
    38.080986 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:134] Added target MPU-1
    38.081058 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:134] Added target MPU-2
    38.081130 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:134] Added target MPU-3
    38.081140 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:127] Initialization Done !!!
    38.083469 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:106] Initialization Done for HOST !!!
Running Multi Scaler module test
tiovx_multi_scaler_init_cfg
tiovx_multi_scaler_module_crop_params_init
tiovx_modules_initialize_graph
tiovx_modules_add_node
tiovx_modules_verify_graph
tiovx_modules_acquire_buf
input_filename: /opt/edgeai-test-data/raw_images/modules_test/baboon_640x480_nv12.yuv
readImage status: 0
tiovx_modules_enqueue_buf: 0
tiovx_modules_enqueue_buf: 0
tiovx_modules_enqueue_buf: 0
tiovx_modules_schedule_graph: 0
tiovx_modules_wait_graph start
vxWaitGraph //hangs here for about 2 minutes
tiovx_modules_wait_graph: 0
tiovx_modules_dequeue_buf //hangs on vxGraphParameterDequeueDoneRef forever

我想 这个问题可能在 edgeai 的一些组件中,有些东西没有初始化,它应该是,你能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 SDK 版本是什么?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    我使用了来自文件 processor-sdk-analysis-10_00-config.txt 的提交。 我假设它是10.00。

    另外、我发现在几分钟后它会转到 tiovx_modules_dequeue_buf 函数 、但 之后什么也不会发生。 此应用在 TI 的默认 edgeai 映像上正常工作。 我使用的是 TI 的 SK-AM69评估板。  

    如果我想重新启动应用程序、我必须在控制台中等待此行: virtio_rpmsg_BUS virtio4:MSG 收到没有收件人、 或者它将卡在 tiovx_modules_verify_graph 函数上。  

    edgeai-tiovx-apps-main 应用在线挂起过度、中断信号无法正常工作:

    vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:106]主机初始化已完成!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您可以   在后台运行/opt/vx_app_arm_remote_log.out 并共享输出吗?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它也挂

    e2e.ti.com/.../vx_5F00_app_5F00_arm_5F00_remote_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题似乎出在  edgeai-tiovx-apps/modules/core/graph/tiovx_modules.c  src 源文件中的 vxWaitGraph (graph->tiovx_graph)或 vxGraphParameterDequeueDoneRef 函数中。 是否有调试此函数的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前在感恩节假期离开办公室;请预计到下周响应会有所延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请按如下所示运行此脚本

    /opt/vx_app_arm_remote_log.out &

    日志停止后、按 ENTER 键

    然后运行 edgeai-tiovx-apps-test
    这将启用远程内核日志、我们将知道
    如果远程内核中有任何错误

    VxWaitGraph 等待远程内核的响应
    在本例中为 MCU2_0

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul :

    未显示新消息:

    e2e.ti.com/.../tiovx.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您可以运行下面的 IPC 测试、以确保基本情况正常吗

    CD /opt/vision_apps
    资料来源:vision_apps_init.sh
    /vx_app_arm_ipc.out


    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    问题得到解决。  

    出于未知原因、 生成了 libtivision_apps.so.10.1.0 lib、而不是 libtivision_apps.so.10.0.0。 之前、我有此库的10.1.0版本的较新配方、但将其更改为较旧的配方(10.0.0)-正确的文件夹(10.0.0)是使用错误的库(10.1.0)创建的。  删除所有下载的源文件并从零重新生成后、edgeAI 应用程序运行正常。