工具与软件:
你好
我的 SDK 版本是9.2、
我将在我自己的应用中连接节点
Capture -> Vis -> aewb -> LDC -> Scaler -> preproc -> tidl -> mosaic -> display
我想在进入马赛克节点之前放大图像
我听说 DSS_M2M 节点支持我需要的扩展、因此我要添加该节点、但我不知道如何
如果有使用该节点的示例、我想说明连接该节点的器件。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我的 SDK 版本是9.2、
我将在我自己的应用中连接节点
Capture -> Vis -> aewb -> LDC -> Scaler -> preproc -> tidl -> mosaic -> display
我想在进入马赛克节点之前放大图像
我听说 DSS_M2M 节点支持我需要的扩展、因此我要添加该节点、但我不知道如何
如果有使用该节点的示例、我想说明连接该节点的器件。
谢谢你
我通过参考 DSS_M2M 节点制作了一个模块、并且在过程中有一个问题
1. 将 tidl 结果 vx_object_array 作为此节点的输入、然后我按如下方式处理输入图像、可以吗?
resizeObj->input_img = (vx_image)vxGetObjectArrayItem(input_arr,0);
image_addr.dim_x = 640;
image_addr.dim_y = 384;
image_addr.stride_x = 3;
image_addr.stride_y = 1920;
image_addr.scale_x = 1024;
image_addr.scale_y = 1024;
image_addr.step_x = 1;
image_addr.step_y = 1;
rect.start_x = 0;
rect.start_y = 0;
rect.end_x = 640;
rect.end_y = 384;
vxCopyImagePatch(resizeObj->input_img,
&rect,
0,
&image_addr,
(void *)gTiovxCtDisplayArrayBGR888,
VX_WRITE_ONLY,
VX_MEMORY_TYPE_HOST);
2. 我将浏览 DSS_M2M 节点并按照 mosaic 和显示节点的顺序进行、但 DSS_M2M 节点的输出为 vx_imag 类型、我可以将其更改为 vx_object_array 还是应该更改顺序?
谢谢你