This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[uBoot]如何修改代码以默认从 eMMC 加载 Linux rootfs 映像

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452439/tda4al-q1-uboot-how-to-modify-the-code-to-load-the-linux-rootfs-image-from-emmc-by-default

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

主题:   

 

您好、先生、

            默认情况下、TI-SDK J721s2的 uboot 从 SD 卡加载 Linux rootfs 映像。

 

我们可以运行以下 uBoot 命令来 从 eMMC 更改。

           Target => setenv mmcdev 0

           Target => setenv bootpart 0

           目标=>引导

现在、我们需要一个 永久性解决方案 该选项修改代码、默认情况下从 eMMC 加载 Linux rootfs 映像。

您能否提供有关如何修改 U-Boot 代码来实现这一点的指导?

 

需要注意的是、我们的硬件板具有 删除了 EEPROM 、使"saveenv"命令无效。

 

感谢您的时间和帮助。

B.R.

Kuo SanHsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    以下步骤有助于永久保存这些配置:

    1:A 默认 uEnv.txt 中存在文件 /board-support/prebuilt-images.

    2:您可以将这些变量添加到默认值 uEnv.txt 文件中找到 加入以下行;

    mmcdev=0

    BOOTPART=0

    3:将此 uENV.txt 文件复制到 eMMC 的 UDA 分区的 FAT32分区。

    您是否可以尝试这些功能并检查它是否正常工作。

    也可以帮助我们实现 Linux SDK 版本 何种应用?

    此致

    Gokul