This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW2G:有关需要 PHY 的 MAC 端口(端口1)自动协商的信息

Guru**** 2542890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452101/tda4vm-cpsw2g-information-on-auto-negotiation-of-mac-port-port-1-with-phy-needed

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

希望你们做得好。

我想将 CPSW2g 控制器的 MAC 端口(端口1)配置为 启用和禁用自协商功能、以便与 PHY 通信。
 为了获得此功能、我必须在 CPSW2g (端口1)上配置哪个 Cpsw2g 寄存器?

您能否向我提供步骤和最小寄存器配置、以便在 启用和禁用自动协商的情况下运行 CPSW2G 控制器?

期待收到您的回复。

此致、
Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452101/tda4vm-cpsw2g-information-on-auto-negotiation-of-mac-port-port-1-with-phy-needed "]我想配置 CPSW2g 控制器的 MAC 端口(端口1) 以同时启用和禁用自动协商功能、从而与 PHY 通信。
     要获得该功能、必须在 CPSW2g (端口1)上配置哪些 Cpsw2g 寄存器?[/QUOT]

    CPSW 2G 侧 PN_MAC 控制寄存器 CTL_EN、用于从 PHY 获取速度和双工。
    MAC 端口配置中的速度和双工与链路伙伴的 PHY 自动协商相关。

    更多信息、请参阅"CpswMacPort_enablePort" API/

    此致、
    Sudheer