This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x Weston 不能识别触摸屏

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449160/am625-am62x-weston-doesn-t-recognize-touchscreen

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI:  

您能否建议如何解决以下 Weston 触摸问题?

OOT@am62xx-EVM:~# Weston &

--log--

18:34:49.658] GL ES 3.1 -渲染器功能:
读回格式:BGRA
WL_shm 子图像至纹理:是
EGL Wayland 扩展:是的
[18:34:49.659]无法执行 fstat launcher tty:错误的文件描述符
[18:34:49.835] event0 - goodix-rdio: ts is tagged by udev as : platten
[18:34:49.836] event0 - goodix-libinput ts bug: missing Tablet capabilities: resolution. 将忽略此器件。
[18:34:49.836] event0 - goodix-goodix: ts 设备是平板电脑
[18:34:49.869] event0 -未能创建输入设备/dev/input/event0

---

在 Weston GUI 上、我们触摸时没有响应(但触摸传感器工作正常)。

此问题与以下问题相同:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/523322/am572x-weston-doesn-t-recognize-touchscreen

日志:

e2e.ti.com/.../52855.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加日志:

    root@am62xx-evm:~# udevadm info -q all -n /dev/input/event0
    P:/devices/virtual/input/input0/event0
    N:input/event0
    L:0
    E:DEVPATH=/devices/virtual/input/input0/event0
    E:DevName=/dev/input/event0
    E: Major=13.
    E:未成年人=64
    E:子系统=输入
    e:usec_initialization=148486924
    E:ID_INPUT=1
    E:ID_INPUT_Tablet = 1
    E:ID_serial=noserial
    E:LIBINPUT_DEVICE_GROUP=18/dead/beef:输入/ ts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、如果我们连接另一个 USB 鼠标(/dev/input/event1)、则鼠标可以正常工作;可以在 Weston GUI 上点击/关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您似乎正在使用某个 SDK 9.x Linux SDK -是正确的、还是使用不同的 Linux 内核?

    您是否使用的是 TI EVM、这是定制电路板? 如果是、您正在使用哪个版本的电路板?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    这是我们基于定制电路板的 AM6254 ALW SDK 9.0。

    (不确定、但在 我们尝试根据我们的显示产品设置修改 Weston (仅限 weston.ini)旋转180度后、似乎出现了此问题。

    不幸的是、在滚动备份代码后、我们仍然面临此问题(可以再触摸 Weston GUI)。 如给定的日志所示、/dev/input/event0由触摸驱动程序创建、当我们触摸屏幕时、驱动程序输出索引 x、y 正确。)

    您能否告诉我们、此问题的根本原因是什么/在哪里?

     

    历史: 1个月前

    这还可以,至少我们可以触摸(甚至异常)。

    "
    [14:45:26.022] EVENT1 -即时 USB 光学鼠标:被 udev 标记为:鼠标触摸屏
    [14:45:26.022] EVENT1 -即时 USB 光学鼠标:设备是指针
    [14:45:26.023] EVENT1 -即时 USB 光电鼠标:设备是触摸设备
    [14:45:26.025] event0 - goodix-sdo: is tagged by udev as : ts Tablet
    [14:45:26.026] event0 - goodix-goodix: ts 设备是一个触摸设备

    "如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432260/am625-weston-gui-touch-issue/5500516#5500516中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weston 分辨率设置似乎有什么问题?

     [18:34:49.836] event0 - goodix-libinput ts bug: missing Tablet capabilities: resolution. 将忽略此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现系统报告"读取"错误、导致无法在 Weston 上触摸屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题可能已解决。 谢谢。