This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 20不断通知不可安装软件包的更新

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451961/ccstudio-ccs-20-keeps-notifying-updates-on-non-installable-packages

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

我只能为 C2000/C28器件进行简单安装、但每次启动时都会收到 C29更新通知。

另请注意、由于复选按钮已禁用、因此无法安装它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca

    我们的更新系统有问题。  我们希望这一问题能在本周得到解决。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca

    现在应该可以解决 CCS v20更新问题了。 最新的 C29器件支持文件 v1.2.6.0现已作为更新提供。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    很抱歉给您带来不便。

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    决心! 谢谢