This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:设置 AM37x SDRC 寄存器文档在网站上丢失

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442651/dm3730-setting-up-am37x-sdrc-registers-doc-lost-in-the-website

器件型号:DM3730

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

        对于我们当前使用的 DM3730设计板、我已经搜索了、设置了 AM37x SDRC 寄存器、但是这些内容已经丢失了、请为我们提供正确的文档进行调试、谢谢。

Frank

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank  

    感谢您的提问。

    [quote userid="53131313" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442651/dm3730-setting-up-am37x-sdrc-registers-doc-lost-in-the-website 对于我们目前使用的 DM3730设计板,我已经搜索了,设置了 AM37x SDRC 寄存器,但它丢失了,请给我们提供正确的文档进行调试,谢谢。

    帮助我理解你的意思是迷失。 您以前是否能够查看该文档?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa:

         如您所见、PDF 中的"文档"链接现在不可用、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    谢谢你。

    我必须在内部与团队核实。

    大多数团队成员因假日周而不在办公室。

    请预计回复延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa:

     有任何更新吗?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    感谢您的跟进。

    我没有收到任何输入。

    让我跟进并更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa:

         是否有任何输入,我们正在等待文档调出 DDR 配置3周,项目有延迟,   

         因此、如果没有 PDF 文档、那么相关的其他材料是可以的、谢谢。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    谢谢并注意到/

    让我来跟进并向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa、  

    今天是否有任何流程?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    感谢您的关注。

    请检查这是否有用。

    e2e.ti.com/.../Setting-up-AM37x-SDRC-registers.docx

    此致、

    Sreenivasa