This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:在 J721E 上设置摄像头且未使用 Fusion1 RevC (UB960)的情况下、可启动器件#39;

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450650/tda4al-q1-can-t-boot-up-devices-when-camera-set-up-on-j721e-without-fusion1-revc-ub960

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们规划一个不带 Fusion1 RevC (UB960)的定制电路板、而摄像头插件可直接插入 J721E。

TI 是否支持该案例?

现在、我遇到了一个问题、如果我们在 J721E 板中将摄像头插件设置为 CSI2引脚、器件板无法启动。

为了确认 SD 卡是否正常启动、以便我恢复到正常设置、SD 可以确认可以启动器件。

那么、如果摄像头插件连接到 CSI2引脚、该器件是否不支持?