This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:通过 Beagleplay 板支持 IMX219 RPI v2.1

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451381/am625-support-for-imx219-rpi-v2-1-with-the-beagleplay-board

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我使用 BeaglePlay 板和 IMX219摄像头(与 Raspberry Pi v2.1兼容)。 我已成功地在/boot/目录中为摄像机添加了相关 DTS 和 DTBO 文件、并extlinux.conf相应地配置了该文件。 在/dev/video0、、/dev/video1/dev/video2和下检测到摄像头/dev/video3、但在尝试使用 GStreamer 进行视频捕获时遇到问题。

运行以下 GStreamer 流水线时:
gst_debug=3 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/videoX! 视频转换! autovideosink

错误"分配内存失败"。

此外、当我尝试使用 OpenCV 进行视频采集时、我面临内存分配问题。 我尝试使用不同的视频分辨率。

非常感谢您提供有关如何解决此问题的建议或深入了解可能导致内存分配错误的原因。

感谢您的帮助!

谢谢。此致

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    IMX219摄像头是原始摄像头、需要 SoC 上的 ISP。 BeaglePlay 没有 ISP。 因此、IMX219不能与 BeaglePlay 配合使用。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许建中您好!

    您能给我推荐一些支持 am625(beagleplay)的 mipi 相机吗?

    此致

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.technexion.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许建中您好!

    请告知我、他们的 OV5647和 IMX219的任何版本都可以支持。

    任何其他摄像头传感器。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们能通过一些软件命令在处理器上实现 ISP、敬请告知。 因为我使用 GStreamer 进行基于软件的转换。

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw、格式=YUYV、宽度=640、高度=480、帧速率=30/1视频转换autovideosink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、BeaglePlay 上没有基于软件的 ISP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我任何基于 arducam 的支持相机或除 technixon 之外的任何其他产品缺货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TechNexions 的网站上没有看到此模块缺货。