This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:未使用的焊球 L17 GPMC0_OEN_REN

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452150/am62a7-q1-unused-ball-l17-gpmc0_oen_ren

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

如果 未使用焊球 L17 GPMC0_OEn_REN、则焊球可以断开或

建议使用上拉/下拉电阻器?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的系统软件从不  通过相关 padconfig 寄存器的 RX 使能位打开输入缓冲器、就可以将焊球保持未连接状态(无信号走线与焊球连接)。

    任何输入缓冲器(RX)关闭的 IO 都可以浮动、而不会损坏器件。 但是、任何已打开输入缓冲器(RX)的 IO 不得浮动到 VILSS 和 VIHSS 之间的任何电位。 输入缓冲器可以进入高电流状态、如果允许在这些电平之间浮动、则可能会损坏 IO 单元。

    此致、
    Paul