请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具与软件:
我有一个基于 PDK 的应用、该应用基于 PSDK RTOS (ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05)构建于 C7 DSP 内核、包含 C 和 C++文件。 在我的 build 命令中、我设置了CPLUSPLUS_BUILD=yes和BUILD_PROFILE=debug。
我的 build 命令如下:
make -s BOARD=board CORE=c7x_2 BUILD_PROFILE=debug CPLUSPLUS_BUILD=yes app_test_clean app_test
但是、对于vApplicationLoadHook中未定义的符号、我会遇到链接器错误ti.kernel.freertos.ae71<port.oe71>。
如果我选择 BUILD_PROFILE=RELEASE、就完全可以。
您能否 指导如何 解决此错误?
此致、
Attiya