请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
我们遇到 ISSI eMMC 芯片组集成问题。
引导模式的配置是 eMMC 作为主器件、以太网作为备份。
首先在以太网中使用 Micron eMMC 的电路板启动、然后从 Linux netboot 进行刷写。
首次引导时、另一电路板使用 ISSI IS22ES08G eMMC、而不使用 netboot。
tcpdump 捕获显示没有从板向 DHCP 服务器发送 DHCP 请求。
您能告诉我、什么能解释备份引导模式以太网不是由 ROM 代码调用的?
此致、
Alexis。