This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:功耗

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427175/dra821u-power-consumption

器件型号:DRA821U

工具与软件:

 DRA821U2CGBALMR 的最大总功耗是多少?

此外、 DRA821U2CGBALMR 的最大功耗是多少?

(环境)工作温度为-40°C 至+85°C

谢谢你

此致
Ramin Tavsasoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    器件的典型范围为:

    双 A72网关

    7瓦

    6.6 W–7.6 W

    Tj = 125°C

    5.3W–6.3W

    Tj = 105°C

    4.7W–5.6W

    Tj = 85°C

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin  

    客户正在评估其产品的散热解决方案、并希望了解最大功耗。  

    您是否建议根据此处的典型功耗设计散热解决方案?

    BR、丰富  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    我想我们有适用于该器件的 PDN 设计。 您是否在使用这些器件?

    Kevin