This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:VMON 引脚

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446999/am68a-vmon-pins

器件型号:AM68A

工具与软件:

尊敬的团队:

是否强制将 VMON 引脚用于 AM68A? 我在演示板上看到仅使用 VMON2、使用其他引脚是否也有好处?

请检查原理图吗? 此外、如果我们希望这样使用、则需要在 SW 中执行任何额外步骤来使用 VMON 引脚、或者我们只需要将电压连接到引脚?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有使用 VMON 引脚的功能需求;有时、使用电压监控器来实现功能安全或某些其他用途会很有用。
    在 TRM 中、VMON 称为 POK。 显然、您不希望启用连接到未使用的外部引脚的 POK。

    Kevin