This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] E2E 上初始软件帖子指南

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452922/faq-guideline-on-the-initial-software-post-on-e2e

在 TI E2E 论坛上发布新的软件咨询时、请在最初发布时遵循此指南。

描述问题

使用以下问题列表作为模板、将问题复制并粘贴到您的帖子中、并在适用时予以回答。

  1. 被测器件(DUT)是 TI EVM 还是定制电路板?
    1.  如果是 EVM、是哪个 EVM? (TI.com 上的处理器产品页面包含可用的 EVM 名称)
    2.  如果是定制板、该板上有哪个处理器? 问题在 EVM 上是否可重现?
  2. 使用的处理器内核、例如 A53、R5F、M4F 和/或 C7x?
  3. 处理器内核上运行的操作系统是什么? Linux、FreeRTOS/裸 机等?
  4. 是否使用 TI Processor SDK? 如果是、是哪个版本?
  5. 用于测试的硬件设置是什么?
  6. 重现问题的程序或软件说明是什么?
  7. 预期行为是什么?
  8. 而是发生了什么?
  9. 该问题是否会在多个电路板上发生?
  10. 每次启动时是否会出现问题? 如果没有、对应的频率是多少?
  11. 已完成了什么诊断/调试?
  12. 如果适用、请附加 DUT 的完整引导日志。

请提供任何其他详细信息以帮助理解问题:只说"它不起作用"并不能提供有用的信息。

附加长文本文件

当需要提供长文本文件(例如日志、源代码或补丁)时、请将文件附加到帖子、而不是手动将它们复制并粘贴到帖子中。

这是如何在帖子中附加文件:在邮件编写窗口中,单击窗口底部的"插入"按钮,然后单击弹出菜单中的"Image/video/file"项目。 在新弹出窗口中、单击"文件/URL"框下的灰色"上传"字、然后导航到要附加的文件、并单击右上角的"选择"按钮。 最后、单击左下角窗口中的"OK"(确定)按钮将其关闭。

请输入源代码或登录纯文本文件。 请勿上传代码或日志的图片/屏幕截图。

大多数终端程序都支持将控制台日志收集到纯文本文件中。 例如、在 minicom 中、按"Ctrl-A L"、然后提供日志文件名;在 Teraterm 中、单击菜单"File -> Log..." 然后提供日志文件名。 要停止收集日志、请执行相同的序列、然后点击"Close"

在终端程序中启用线路绕接

在终端程序中收集控制台日志时、请确保终端程序中的"线条环绕"功能处于开启状态、以便日志消息不会被截断。

要在 minicom 中启用"LineWrap"、请在 Linux 命令行中启动 minicom 时添加"-w"选项。 如果 minicom 已在运行、请在 minicom 窗口中按下"ctrl-a W"、然后检查 minicom 底部的消息。 如果显示"LineWrap Off"(线条自动换行)、请再次按"Ctrl-A W"将其启用。

附加代码片段

当只需要附加几行代码或日志消息时、附加它会被覆盖、因为文件会被覆盖。 相反、请使用邮件撰写窗口底部的"插入->代码"功能将代码/补丁插入到帖子中。 同样、请勿附上代码或日志的屏幕截图。

总结

  • 请在初始问题报告中提供信息并加以具体说明
  • 没有文本内容/日志的图片/屏幕截图
  • 附加纯文本文件而不是富格式文件