请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
通常在 RESET 信号上为抗噪声添加 RC 滤波器、但 AM62x 数据表中 RESET 信号的压摆率要求非常明确、 在客户电路板上约为10V-100V/ms、是否可以满足 AM62x 复位要求、如果不满足、请帮助说明基本机制。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
通常在 RESET 信号上为抗噪声添加 RC 滤波器、但 AM62x 数据表中 RESET 信号的压摆率要求非常明确、 在客户电路板上约为10V-100V/ms、是否可以满足 AM62x 复位要求、如果不满足、请帮助说明基本机制。