This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:支持调试流水线停滞内核 A15 AM5729

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453311/am5729-support-debugging-pipeline-stall-core-a15-am5729

器件型号:AM5729

工具与软件:

我们使用的、

处理器- AM572x

TI-RTOS  - BIOS_6_76_03_01

PDK 软件包 - pdk_am57_1_0_17

我们在单核 A15上运行、我们看到固件25到30天内正常运行、突然出现停止、我们想知道停止的原因。 请帮助我们在调试过程中找到停止的根本原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usha、您好!

    这是您自己的应用还是 TI 提供的示例?  

    如果可能、您能提供更多信息并提供日志吗?

    此外、您能否确认这是 您正在使用的 SDK 版本?

    -若苏厄