请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VL-Q1 工具与软件:
SDL ECC 测试是否涵盖无法访问的端点的错误注入测试? 如果没有、那么这些端点的测试程序是怎样的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
SDL ECC 测试是否涵盖无法访问的端点的错误注入测试? 如果没有、那么这些端点的测试程序是怎样的?
您好!
在 SDL 中存在的 ecc_func_app 中、为了测试不可 访问的 RAM ID、SDL 会注入错误、但由于没有直接的方法访问存储器、通过操作 ECC 的中断状态寄存器强制执行错误中断。 有关与特定 ECC 端点相对应的 RAM ID 可访问性的信息、请参见 sdl/include/ecc/$SOC/中的 sdlr_soc_ecc_aggr.h 文件 soc。
这在 SDL_ECC_aggrSetEccRamIntrPending () API 中完成。
但是、在实际情况下、您不必强制包装器类型端点上出现错误、应用程序必须执行读取访问来触发 TRM 中所述的中断。
以下 xls 包含执行此存储器存取的测试过程。 请注意、这是初始版本、可能会有更改。 目前、我们没有用于执行这种存储器访问的测试代码或示例。 这是系统集成商的责任。
e2e.ti.com/.../j721s2_5F00_ecc_5F00_metadata_5F00_20241126_5F00_v3.xlsx
此致、
Josiitaa.