This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:无法引导从 TI BuildRoot 生成的 sdcard.img

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453301/am625-unable-to-boot-sdcard-img-generated-from-ti-buildroot

器件型号:AM625

工具与软件:

预编译的 U-Boot 映像可正常工作、但不适用于从 TI BuildRoot 构建的映像。  问题是什么?

U-Boot SPL 2024.04 (2024年12月17日- 14:49:43 -0500)
k3_system_controller sysctrler:k3_sysctrler_start:引导通知响应失败。 RET =-110
rproc (-110)上的固件初始化失败

正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题就在这里:

    tiboot3.bin -> tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin

    我使用的 是 tiboot3-am62x-gp-evm.bin、它起作用了。