This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:J721S2与 CPTS 的离散时间同步

Guru**** 2482125 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446756/am68a-j721s2-discrete-time-synchronization-with-cpts

器件型号:AM68A

工具与软件:

尊敬的团队:

我们希望在 AM68A 上进行离散时间同步。 我们有外部10MHz 主时钟和 PPS 需要连接到 AM68A CPTS、我们该怎么做?

在本例中、我们有 两个来自 AM64主10MHz clk 信号和 PPS 信号的信号。

理念是将 PPS 信号连接到 CPTS0_HW2TSPUSH (AD28)、将10MHz clk 连接到 CPTS0_REF_CLK (AB26)

但我们注意到、根据 DS、CPTS0_REF_CLK 仅接受从125MHz 到200MHz 的时钟范围。 是否正确、或者我们是否也可以将10MHz clk 用于该输入?

另一个想法是使用 EXT_REFCLK1 (可接收 高达100MHz clk 的数据)、但我们看到、这不能 路由到 CPTS0 RCLK、是正确的吗?  

-> 表5-32. PLL 控制的模块未在表中显示 EXT_REFCLK1?

-> 表5-33。 时钟映射显示 EXT_REFCLK1可以连接到 CPT_RFT_clk?

->  EXT_REFCLK1只能按照下面的图片路由到 PLL4 ?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您是否有关于此事的任何更新?

    如何将10MHz 时钟连接到主域 CPTS0 ->  CPTS0_REF_CLK (AB26)?

    我们可以将10MHz 直接连接到 CPTS0_REF_CLK (AB26)吗?如果不能、如何正确地将10MHz 时钟连接到主域 CPTS?

    使用一些片上(AM68A) PLL 或外部 PLL IC?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们可以使用 EXT_REFCLK1

    这有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1)所以它是不可能的? 是否建议将10MHz 时钟连接到  CPTS0_REF_CLK (AB26)? 为什么?

    2) 2)如果我们将10MHz 时钟连接到 EXT_REFCLK1 (AD28)。 然后、我们如何在软件内部将 EXT_REFCLK1重新路由到主 CPTS RCLK?

    您是否可以为时钟路由 EXT_REFCLK1 (AD28)-> CPTS RCLK (CPT_RFT_clk )提供方框图?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用(MCU_) ENET_CLKSEL 寄存器来选择 EXT_REFCLK1。 (我不知道您是在寻找 MCU_CPSW 还是 CPSW...)  对于 MCU_CPTS REFCLK、您应使用多路复用器选择5 (根据我发布的表)。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢这些信息、但我要查找的是 CPSW、而不是 MCU_CPSW。

    对于主 CPSW、是选择哪个寄存器和多路复用器?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以下操作:
    40F0 8050h CTRL_MMR_MCU_ENET_CLKSEL
    31:12保留
    11:8 MCU_ENET_CLKSEL_CPTS_CLKSEL
    7:1保留
    0 MCU_ENET_CLKSEL_RMII_CLK_SEL