工具与软件:
您好、TI:
我们正在尝试在 AM62A3评估板上集成 MCAN。 但得到波纹管的观察:

root@am62axx-evm:~# candump main_mcan0 [ 69.474298] can: controller area network core [ 69.474370] NET: Registered PF_CAN protocol family [ 69.480188] can: raw protocol
我们已经在 u-boot setenv 中添加了 k3-am62x-sk-mcan.dtbo 文件,如主题9.1.6.6 中所建议的09.02版本链接:
但无法在 candump 上获取任何数据、也无法通过 cansend 命令发送数据。 我们已将 CAN_TX 引脚连接到收发器的 TX 引脚、并将 CAN_RX 引脚连接到收发器的 RX 引脚。 收发器上的高低引脚连接到以1Mbps 速率发送数据的 CAN 器件。
请告诉 我们还缺少什么。