请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家团队
由于更改了电源域、我们的设计将 SD_DV LDO EN1引脚从 AA23 (TI EVM)更改为 AE27 (客户 电路板)、如何根据我们的电路板修改 SD_DV LDO EN1配置?
我们当前的设计:

TI EVM:

谢谢
Cici Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家团队
由于更改了电源域、我们的设计将 SD_DV LDO EN1引脚从 AA23 (TI EVM)更改为 AE27 (客户 电路板)、如何根据我们的电路板修改 SD_DV LDO EN1配置?
我们当前的设计:

TI EVM:

谢谢
Cici Liu
尊敬的 Cici:
您是否可以尝试在 SDK 的 uboot 和 Linux 内核文件夹中应用以下补丁、重新构建并重新刷新二进制文件并检查它是否工作。
UBoot:
e2e.ti.com/.../8105.uboot_5F00_vdd_5F00_sd_5F00_dv_5F00_pins.patch
Linux 内核:
e2e.ti.com/.../8105.kernel_5F00_vdd_5F00_sd_5F00_dv_5F00_pins.patch
此致
Gokul