请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 主题中讨论的其他器件:FFTLIB
工具与软件:
团队成员、您好!
感谢您的支持。
我们利用 C7上的 FFTLIB 完成了 NORTOS 项目。 工作正常。 但我们想要添加 GPIO 功能、我们可以切换它直到 TI 的高速缓存初始化点功能、之后它会崩溃。 请参阅进一步的解释和附件,你可以看看它吗?
我创建了一个 C7x Empty nortos 项目、并将测试 fft1d_i32fc_c32fc_o32fc 导入到我的项目中。 它可以 正常工作。
但如果要在项目中控制 GPIO (GPIO0_41)、Test_Init 只能在调用 FFTLIB_GPIO 函数之前工作。 在 FFTLIB_CPU 使 Test_Init 停止后调用函数 GPIO_pinWriteHigh。 请参阅附件。
您能在此处说明根本原因吗? 如何才能使 GPIO 与 FFTLIB 配合使用?"
提前感谢您
居伊
ePiccolo 工程