This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67是否支持 RS485流控制?

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452594/am67-do-am67-support-rs485-flow-control

器件型号:AM67

工具与软件:

你(们)好

我想检查此驱动程序是否支持 RS485 SW 流控制。 文件是8250_omap.c

SDK:Linux 9.0

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    驱动程序的注释: drivers/tty/serial/8250/8250_omap.c

    /*
    *中止 OMAP Rx s/w 流控制;发送器仍保留
    *即使随后禁用了 Rx 流量控制,仍卡在关闭位置
    */

    因此、这并未得到真正的验证、可能并不起作用。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 基尔西。 我也这么认为。 谢谢

    此致

    Zekun