This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:KEYREV-OTP -澄清

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451169/am623-keyrev-otp---clarification

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我打算利用    来自 Yocto 用户空间应用程序的 KEYREV API software-dl.ti.com/.../otp_revision.html

我想知道 TISCI KEY REV API 是如何 写入 OTP 的。 KEYREV 参数是否位于 OTP 区域中? 具体而言、KEYREV 如何在逻辑上从1更改为2以及如何通过 TISCI API 进行逻辑实现使我们可以得出一次性可编程的结论。

任何有用的文献都 是不可避免的。

此致、

-RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1339743/am623-using-tisci_msg_write_keyrev-on-am62

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant shivhare:

    感谢你的意见,!

    我特别想知道  将 TISCI_MSG_WRITE_KEYREV 写入 OTP 时硬件中会发生什么。

    KEYREV 参数是否位于 OTP 区域中? 具体而言、KEYREV 如何在逻辑上从1更改为2以及如何通过 TISCI API 进行逻辑实现使我们可以得出一次性可编程的结论。

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    KEYREV 参数是否位于 OTP 区域?

    KEYREV 字段是安全 OTP 区域的一部分。

    具体而言、KEYREV 如何从逻辑上从1更改为2以及如何通过 TISCI API 执行逻辑实现让我们得出这样的结论:它是一次性可编程的。

    这是 TIFS 实施的一部分、不会披露。

    从用户应用角度:

    • KEYREV 字段只能有一个值1或2。
    • 通过提供的 TISCI API、可以将 KEYREV 值从初始值1修改为2。 如果请求了除2之外的任何值、API 会拒绝该请求。
    • 如果 KEYREV 受写保护(Keywriter 证书生成中的--keyrev-wp 选项)、则无法进一步修改该值。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    感谢您提供的详细信息!

    此致、

    RJ