This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:使用 VISION 应用程序运行物体检测应用程序时出现问题

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452457/j722sxh01evm-issue-while-running-the-object-detection-application-with-the-vision-application

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 J722S 10.00 SDK。  

我们需要在 J722S EVM 板上运行提供的物体检测应用程序。

运行应用程序时、我们观察到以下错误:

您能指导我们解决上述错误吗?

此致、

安·罗斯·安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    从当前 SDK 开始、J722S 器件不支持 DL 演示。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    感谢您提供的信息

    此致、

    安·罗斯·安东尼