This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:TAS2505 Linux 驱动程序

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451178/am623-tas2505-linux-driver

器件型号:AM623
Thread 中讨论的其他器件:TAS2505

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们定制电路板的 Aduio 编解码器是 TAS2505。 我 soc 在 Linux 内核源代码中找到了 TAS2505驱动程序代码"sound/TAS2505 codecs/tlv320aic32x4-i2c.c"、并且我还在 https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tas2505-linux-driver/链接中找到了 TAS2505的驱动程序代码。 我应该使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我回答这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我已将您的查询转至音频团队、以提供有关使用哪个驱动程序的详细信息。 请等待一两天的时间来回答问题。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至消费类音频团队。