This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:TMS320C6747DZKB4和 TMS320C6747DZKBD4之间的差异

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450400/tms320c6747-the-difference-between-tms320c6747dzkb4-and-tms320c6747dzkbd4

器件型号:TMS320C6747

工具与软件:

你好。

我想知道 TMS320C6747DZKB4和 TMS320C6747DZKBD4之间的区别。

根据数据表、差异仅为"温度范围"

如果是、生产工艺或测试是否根据不同的温度范围存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、  

    感谢您提供的意见。

    让我检查一下内部情况并更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    我只是想知道、商业和工业元件之间有何差异。

    它是好的简单回复。 ETC 仅在生产过程或测试过程中存在差异。

    请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、  

    谢谢你。

    很好、简单回复。 ETC 仅差异生产工艺或测试工艺。[/QUOT]

    我正在与团队核实、并将收到的最新输入信息告知您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas

    我可以知道您提问的原因吗? 您当前的设计是否面临任何挑战?

    正如 Sreenivasa 所指出的、差异主要在于温度范围。 每种型号都保证能够在数据表中规定的温度限制范围内工作。  

    硬件/软件方面没有其他差异、或者器件的任何其他方面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我正在等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas

    谢谢你。

    我可以知道问题背后的原因吗? 您当前的设计是否面临任何挑战?

    您有什么想法吗?

    以下是专家提供的意见

    乘积的差异是温度范围。 尽管我们不能透露处理/测试的详细信息、但设备经测试符合其指定的温度参数。

    工业温度级器件可替代具有等效功能的商业温度级器件。

    但是、如果系统需要工业温度级器件、则商业温度级器件无法替代工业温度级器件。

    此致、

    Sreenivasa