This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM625支持失真校正

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452442/am625-q1-distortion-correction-support-on-am625

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户正在考虑将 AM62用于仪器应用。 此应用可能需要集成 HUD 功能、这意味着我们的 AM62需要支持失真校正。 我们是否有专用硬件模块支持该功能? 或者、我们是否有软件可以实现此功能?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

     失真校正意味着显示器输出失真校正、DSS 可以支持此功能吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    这与透镜失真校正类似吗?

    此致、
    Krunal