This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254 LPDDR4长度/延迟匹配

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445255/am625-am6254-lpddr4-lenght-delay-matching

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想知道在匹配 LPDDR4线路时是否必须考虑封装引脚延迟。

另外、在哪里可以获取 AM6254 SoC 的封装引脚延迟信息。

谢谢。 期待您的答复。

此致、

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AM62x DDR 布局指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06

    Regars、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James

    但我还想知道是否可以忽略引脚封装延迟而不会产生任何问题?

    期望您的响应。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否还应该考虑所用 DDR 芯片的引脚封装延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不必考虑引脚封装的延迟。  在培训过程中、会进行每位偏斜校正、以补偿封装长度 不匹配问题。  只要您根据应用手册中的偏差在板上进行引脚对引脚匹配、该培训就会负责优化字节通道和 Ctrl/地址信号之间的偏差

    此致、

    James