主题中讨论的其他器件: AM68A、 AM68、AM69、AM67A
工具与软件:
主题: 有关 SK-AM68入门套件特性的查询
您好!
在购买 SK-AM68之前、我有几个问题。
1. SK-AM68已列为具有 8TOPS NPU 在其功能中、但我在用户指南中找不到此信息。 我想确认是否有单独的入门套件包含 AM68a SoC .
2.该板是否支持 12位 RGB-EVM IR 输入? 此外、我注意到电路板上提供了 4.8亿像素/秒 ISP . 是否可以调整 ISP 以匹配我们所选摄像头的规格? 如果是、您能否提供 每个摄像头通道的调优成本 ?
3.最后、如果您能分享有关的详细信息、我将不胜感激 NRE (非重复性工程) 成本和 软件许可费 .
谢谢、我期待您的答复。
此致、
[jaehwan shain]