This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:在暂停/恢复周期之后、摄像头流水线会失败

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452506/processor-sdk-am62a-following-a-suspend-resume-cycle-camera-pipeline-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

从最新的 Yocto Kirkstone 开始、摄像头在通电后正常工作、但在暂停/恢复周期之后、OV5640摄像头流水线在 GST 流水线启动时无法运行。

这里也报告了这种情况

是否有任何计划来解决此问题?

谢谢

此致

码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好码头

    您提到的另一个线程涉及 GStreamer 流水线中的 ISP。 由于您使用的是 OV5640、因此不需要 ISP。 您的 GST 流水线是什么?

    谢谢!

    建中