This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 20、可变位置/查看存储器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452658/ccstudio-ccs-20-variable-location-view-memory

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我最近升级到了 CCS 20 (Theia)版本、"Variables"视图中缺少"Location"信息。
在基于 Eclipse 的旧版 CCS 中、我可以快速查看变量的内存位置、当在"Variables"或"Expressions"视图中右键点击变量时、会出现"View Memory"和"View Memory At Value"选项。

IMO 这些是我经常使用的非常有用的功能、但我似乎无法在新的 CCS 20版本中找到等效的功能。

是否有办法在 CCS 20中实现此功能? 如果没有、是否计划在后续更新中添加该内容? 如果在"Memory Browser"中突出显示存储器更改、也会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    显示变量地址的列表将在明年年初列出。  现在我只需要添加变量(&V)。

    类似地、强调存储器视图中的变化将在 2025年第1季度解决。  我们将定期进行2.x 更新。

    此致、

    John