This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1:TIDL GolbalAvgPool 结果不符合预期

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395986/tda4al-q1-tda4al-q1-tidl-golbalavgpool-results-are-not-as-expected

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

源数据:

在 Relu 层的上层、将 onnx 模型浮点流的推理结果与 PC-import int16流的推理结果进行比较。

非预期结果:

在随后的 GolbalAvgCool 层中、将 onx 模型浮点流的推理结果与 PC-import Int16流的推理结果进行比较

层信息:


PSDK 版本:
PSDK-09-00-45-j784s4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianze、

    感谢您提供的信息。 总结您看到的行为

    1. FP32推理和16位定点推理在 ReLu 层观察层级布线之前都提供相同的结果

    2.下一层(全球平均资金池)在比较时显示出意外结果  

    为了阐明您是否将 TIDL-RT 浮点与 c7x-MMA-Tidl 一起使用? 您是否可以使用最新的9.2 SDK 验证结果?

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 c7x-mma-tidl 使 TIDL-RT 悬空意味着什么?
    我提供的 int16输出结果是"./out/tidl-model_iimport.out 的输出乘积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的轨迹图int16是通过将.y中的乘积乘./out/tidl_model_import.out以中scale factorout/tidl_model_import.out的乘积生成的layerinfo.txt

    的轨迹图floatonnx.load()onnxruntime.InferenceSession()session.run()的结果提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianze、

    我曾尝试说明、您是使用 TIDL-RT 流程(SDK 内打包的 TIDL 支持)构建还是使用我们在 Github 上托管的 edgeai-tidl-tools。 根据您所做的说明、您使用第一个。

    的轨迹图floatonnx.load()onnxruntime.InferenceSession()、和的结果提供session.run()

     在主机仿真上设置 numParamBits = 32是否会提供相同的结果?

    如果可能、在9.2 SDK 上运行相同的代码并查看其是否有改进将很有帮助。

    此外、您还可以提供用于编译模型的模型、模型工件和配置文件、以便我可以在结束时重新生成结果并进行进一步调试吗?

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Downloads.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha 我们提供了输入和输出数据以及每个层的结果,以供进一步分析。 最好的天泽酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianze、

    Asha 在本周剩余时间内休假、因此请预计回复将延迟。  Asha 将在下周初至中的某个时间与您联系。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是数了几天'直到周末我自己,所以不要匆忙的工作前面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,没有问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianze、

    感谢您在我度假时的耐心等待!

    我已经查看了您提供的文件、以便能够查看我是否可以重现您的问题以进行进一步调试。 您是否能够提供您测试过此功能的输入图像?

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:
    我捕获的网络段来自中间部分、该部分不接受图像作为输入、请使用导出路径中第一层"inDataLayer0"的输出文件作为输入。
    此致!
    Tianze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianze、

    感谢您的澄清-我将尝试在9.2 SDK 上重现您的结果、并于8/20日就此进度向您回复。  

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在解锁该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tianze、

    Asha 调到了另一个岗位、这仍然是问题吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有回复、正在关闭该主题帖。