This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:是否需要断电序列?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448805/am6442-power-down-sequence-required

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

此处理器是否需要断电序列?

EVM (TMDS64EVM)由模拟开关关闭、似乎没有启动断电序列。

如果不需要断电顺序、我的客户可以更轻松地使用此器件设计系统。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kui Kuwahara

    感谢您的提问。

    如果查询针对定制电路板、建议遵循数据表中的上电和断电序列。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa-San、

    感谢您的答复。

    了解了这个定制板。

    TMDS64EVM 呢? 它是否需要正确的断电顺序?
    客户在发生故障时拔下交流适配器电源。 可以吗?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kui Kuwahara

    谢谢你。

    我希望 EVM 具有类似的要求。

    您问这个问题的任何原因。

    当您关闭电源时、板载电源架构可能负责处理该序列。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa-San、

    产生这个问题的原因是、我的客户正在使用 AM6442构建原型、但他们的系统需要防止突然 断电。
    AM6442需要大约30ms 的断电序列、并且在突然断电时很难实现。

    您对断电有什么想法吗? 我 只能 把一个非常大的电容器...

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kui Kuwahara

    谢谢你。

    AM6442需要大约30ms 的断电序列、并且在突然断电时很难实施。

    请让我来看看这次提到的配套资料部分。

    要求是遵循顺序、我不确定是否有时序要求。

    您是否具有用于捕获波形的电路板?

    此致、

    Sreenivasa