This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:是否建议 AM3352BZCEA30具有频率缩放功能?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450372/am3352-am3352bzcea30-is-recommended-to-have-frequency-scaling-functionality

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于 SDK 9.1、默认情况下、AM3352的频率调节选项被禁用、因此该处理器在固定300MHz 下工作。  

供参考:
CAT /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
CAT:无法打开"/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies ":没有此类文件或目录


过去、尝试使用 SDK 4.03启用频率调节、并能够[使用不建议的 DTS 配置]获得150和75个选项。

opp50@150000000{

opp-Hz =/bits/ 64 <150000000>;
Opp 微伏=<950000 931000 969000>;
OPP-Support-HW =<0xFF 0xFFFFF>;       
OPP-SUSPEND;
};  

我想、AM3352的 opp-supported 硬件值不正确。

之前关于该主题的讨论:

AM3352:AM3352BZCEA30中的频率缩放-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛


简短的
问题是
TI 是否建议对芯片 AM3352使用频率缩放 BZCEA30?

如果是、则
1.对应哪些频率? [150、75或更低]

2.建议的 DTS 配置是什么?  

提前感谢


此致、
Patel