This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:R5F 低功耗

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452969/am6422-r5f-low-power

器件型号:AM6422
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

您好!

  我们计划使用 R5F 内核进行开发、并想使用低功耗模式。 您能提供有关低功耗的信息吗? 最好了解有关如何将 R5F 内核置于低功耗状态并将其唤醒以使其正常工作的操作说明? 如果有相关的例子就更好了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM64x 不仅能够支持 R5F 内核、还能够支持低功耗模式(即整个系统的低功耗状态)。 但是、AM64x 低功耗模式没有软件支持、目前还没有计划支持。 用于启用低功耗模式的驱动程序不存在、或不针对 SoC 进行验证。

    可以将 R5F 内核放入 WFI (等待中断)。

    您在使用什么 SDK? Linux 或 MCU+TM

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复! 我当前使用的是 SDK8.06。 我们的预期解决方案是使用 Linux 内核 R5F、R5F 进行采样、使用 Linux 进行4G 通信以发送数据。 当您说目前不受支持时、您是说在此 SOC 上?、是否有任何其他系列的 SOC 支持该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AM64x 只有一个处于待机状态的整个 SoC 低功耗模式、但如前所述、没有软件支持。

    AM62 (AM62x、AM62A、AM62P 等) 系列器件均支持低功耗模式、并具有低功耗模式的软件支持。

    AM335x 还支持低功耗模式、但它们当前正在最新的软件版本中进行调试。

    此致、

    Anshu