This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:PDN_1A 是否支持8GB LPDDR4

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453839/tda4al-q1-does-pdn_1a-support-8gb-lpddr4

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

我们学习了 PDN 用户指南(PDN-1A、适用于 J721E 的 TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1 PMIC 用户指南)

我们将此项目与表2-1相混淆

如图所示、PDN_1A 支持8Gb 的 LPDDR4 SDRAM、数据速率为4266MTs。

8GB = 1GB、PDN_1A 是否仅支持1GB 存储器大小? 我想这只是一个拼写错误、不是吗?

因为我认为 LPDDR4 8GB 也适用 PDN_1A、是正确的吗?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 PMIC 用户指南中、8Gb 为拼写错误。 EVM 的 SCH 展示了 LPDDR4存储器 PN MT53E2G32D4xx-046、该存储器由 Micron DS 定义为8GB。