This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:使用用于 LDC 的 DCC 工具创建 LUT

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453815/tda4al-q1-lut-creation-using-dcc-tool-for-ldc

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

我参考了 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058565/faq-tda4vm-how-to-create-a-ldc-mesh-lut-for-fisheye-distortion-correction-on-tda4 这个常见问题创建的 LUT 图像大小1920 x 1536 ).

1.我正在使用常见问题解答中提供的脚本、但收到此错误  

2.如果我需要纠正管材失真,我应该在脚本中做什么改变?

请引导我完成整个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shachin 先生、

    [报价用户 id="607290" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453815/tda4al-q1-lut-creation-using-dcc-tool-for-ldc "]

    1.我正在使用常见问题解答中提供的脚本、但收到此错误  

    [报价]

    您是否在调优工具 GUI 中使用匹配的图像尺寸和网格下采样因子?

    另外、请确保您的网格 LUT 输入至调优工具采用2列格式。

    [报价用户 id="607290" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453815/tda4al-q1-lut-creation-using-dcc-tool-for-ldc "]

    2.如果我需要纠正管材失真,我应该在脚本中做什么改变?

    [报价]

    没有什么特别的。

    您只需决定所需的输出视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11736适合1920x1536且具有16x16下采样。

    23474是2 x 11736。