This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:具有可用驱动器的汽车类 NAND 闪存选择

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453324/am62a7-q1-automotive-nand-flash-selection-with-available-driver

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否分享 AM62A7汽车级兼容 NAND 闪存选项列表?

我们正在寻找已通过 AM62A7进行测试、具有可用驱动程序或可以极少工作量进行修改的驱动程序。

谢谢!

此致、
Rishabh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    请允许我稍后对此进行研究、并提供闪存列表来与您联系。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    在 TI EVM 上、有一个 NAND 闪存 W35N01JWTBAG。 您可以继续使用它。 SDK 是根据该闪存器件进行构建和测试的。

    除此之外、其他客户(即  MT29F)也测试了少量闪存 1. G08ABA. EAWP,  MT29F 4. G08ABA. FA、 MT29F8G08ADAFAH4等。

    此致、

    Vaibhav