This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:POR

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453792/am623-por

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

场景1:通过 MCU-PORz 器件引脚触发 POR

场景2:通过切断电源然后打开电源来触发 POR

如何区分这两个场景?

是否有任何相关的寄存器或其他方法?

此致、

Li