This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:DDR 内存写入错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453695/tms320c6655-ddr-memory-writing-error

器件型号:TMS320C6655
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

我的客户 目前正在 其设备中使用 DSP (TMS320C6655)。

具体来说、在 DSP 初始化期间 、它们会执行 DDR 初始化、但有时并非总是 会出现问题。

问题是、虽然 DSP 本身对 DDR 存储器执行写入/读取操作时没有问题、但当 PC 通过 DSP (通过 DMA)对 DDR 存储器进行写入时会出现错误、其中1位值被错误写入。
此问题一直存在、直到我们完全关闭系统电源或重新初始化 DSP 上的 DDR 存储器。

对于 DDR 初始化、我们已使用 TI 的 DDR3 PHY CALC 和 DDR3寄存器 CALC v4工具输入寄存器值。

您能否就我们可用于进一步调查此问题的任何错误检查寄存器或方法提供建议?

此致、

TED