This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:Linux 32位环境

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452533/processor-sdk-am62x-linux-32-bit-enviorment

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑将 AM62xx 从 AM335x 更改为 AM62xx。

AM335x 正在运行纯32位 Linux (Yocto) OS、但默认情况下 AM62xx 是64位 Linux。

AM62的 Yocto SDK 是否支持32位软件环境?

(我们可以在不迁移任何内容的情况下在 AM62上运行 AM335的软件吗?)  

谢谢!

Gr